This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:NI-MH 电池系列*2充电 IC 要求

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968778/bq2002-ni-mh-battery-series-2-charging-ic-requirements

器件型号:BQ2002

你(们)好

输入功率为微型 USB 5V/0.5A、充电电流约为200mA、电池为2节串联镍氢电池
如何设置完整的充电电压?
如何进行过充和过放电机制?
因为它将用于汽车、所以温度将上升到大约80度、如何防止充电在温度较高时停止?

需要调整以下原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Gareth OU"]如何设置完整的充电电压?

    要设置充电电压、您将使用以下公式根据串联电池的数量配置电阻分压器。

    [引用 user="Gareth OU"]如何执行过度充电和过度放电机制?

    对于过充、一旦器件被视为准备终止(通过 PVD 或-DV 终止)、器件将开始充电的终止阶段。 充电完成是可选的、并且可通过 TM 引脚以快速充电率进行配置。  

    数据表未提及过放电方法。 我们建议在电池上使用放电保护模块。  

    [引用 user="Gareth OU"]需要调整以下原理图?

    我没有看到任何问题、但 TS 引脚上的电阻器配置突出显示。 数据表中的热敏电阻连接如下: