This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电器 IC 选择

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21061, TLV810E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968834/charger-ic-selection

主题中讨论的其他器件:BQ21061TLV810E

大家好、      

我的客户正在开发具有3.7V 锂电池的跟踪器、他们需要具有电源路径功能的充电 IC。

他们希望 IC 具有   电池电压的放电阈值(EX.3.5V...) 例如过放电保护 功能。  

您是否有相关的建议解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    我将向充电器团队提出您的问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我们的所有充电器都没有超过~2.5V 的过放电保护。  这是电池组保护器 IC 的一项功能。  如果您可以提供输入电压和电流以及电池电压和容量、我可以推荐合适的路径充电器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的帮助。  

    客户规格如下所示。

    输入电压:5V,电池电压,典型值3.7V,MAX4.2V ,容量300mAh。

    最初、他们选择 BQ21061、似乎他们面临一些过放电问题 、因此他们想检查 Vbat UVLO 是否可编程 IC 实现更高的效率。 3.2V 是它们的目标。  

    很抱歉、我在 TI.com 上找不到有关它的筛选器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我不知道有任何允许用户设置 VBATUVLO 的充电器。  我们期望保护器能够提供该功能。  电池是否没有保护器?  我们不建议使用充电器为裸电池充电。  如果您的客户不想使用保护器、那么他们也许可以添加由 TLV810E 等监控器驱动的串联背对背 PFET。

    此致、

    Jeff