This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:关于输出二极管的选择

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968617/tps1663-about-selection-of-output-diode

器件型号:TPS1663

各位专家、您好!

数据表图38中的输出侧二极管。
当 VOUT = 24V/6A 时、应选择哪种肖特基二极管?
我们应该如何考虑二极管的选择?

谢谢、此致、

Masanori Yachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masanori Yachi、

    由于输出电感、在快速关断等瞬态条件下、eFuse 输出端会产生负电压尖峰。 输出端需要一个肖特基二极管来钳制输出引脚上的–ve 过压。 输出端应使用肖特基二极管、

    1. 直流阻断 电压额定值远高于 Vinmax
    2. 非重复峰值浪涌电流额定值>快速跳闸电流阈值

    对于 TPS1663,快速跳变电流阈值为2*电流限制阈值。 对于6A、它将是12A。

    请使用 TPS1663 EVM 中使用的等效肖特基二极管器件

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    当我检查过的线程时、有一个标题为"TVS 和肖特基二极管"。 内容如下。
    -------------------------- -------------------------- ------
    2019年8月28日、上午5:54
    您好 T Kishi、

    二极管 D4用于在器件发生过载或输出短路时关闭内部 FET、以防止负电压。 在正常工作条件下、二极管将不导通。 对于24V/4A 输出、可在输出端使用60V/2A 二极管(作为 D4)。

    对于输入 TVS 二极管、需要单向 TVS。 TVS 的规格由输入电源电压的瞬态决定。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮

    -Lokesh
    -------------------------- -------------------------- ------
    这与过去的帖子不一致、但正确答案是什么?
    快速跳变电流阈值为2 *电流限制阈值
    快速跳变电流阈值为1/2 *电流限制阈值

    谢谢、此致、

    Masanori Yachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masanori Yachi、

    我提到 二极管的非重复峰值浪涌电流额定值。 典型2A 二极管(例如 b260-13-F)的额 定浪涌电流至少为非重复峰值浪涌电流的20倍。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    感谢您的回答

    我想在24V/6A 电路中实现 CMS15 (VRRM = 60V IF = 3.0A IFSM = 60A)。 这是可以的吗?

    谢谢、此致、

    Masanori Yachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masanori Yachi、

    CMS15适合您的用例。

    此致、Rakesh