Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
各位专家、您好!
数据表图38中的输出侧二极管。
当 VOUT = 24V/6A 时、应选择哪种肖特基二极管?
我们应该如何考虑二极管的选择?
谢谢、此致、
Masanori Yachi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Masanori Yachi、
由于输出电感、在快速关断等瞬态条件下、eFuse 输出端会产生负电压尖峰。 输出端需要一个肖特基二极管来钳制输出引脚上的–ve 过压。 输出端应使用肖特基二极管、
对于 TPS1663,快速跳变电流阈值为2*电流限制阈值。 对于6A、它将是12A。
请使用 TPS1663 EVM 中使用的等效肖特基二极管器件
此致、Rakesh
您好、 Rakesh、
当我检查过的线程时、有一个标题为"TVS 和肖特基二极管"。 内容如下。
-------------------------- -------------------------- ------
2019年8月28日、上午5:54
您好 T Kishi、
二极管 D4用于在器件发生过载或输出短路时关闭内部 FET、以防止负电压。 在正常工作条件下、二极管将不导通。 对于24V/4A 输出、可在输出端使用60V/2A 二极管(作为 D4)。
对于输入 TVS 二极管、需要单向 TVS。 TVS 的规格由输入电源电压的瞬态决定。
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮
-Lokesh
-------------------------- -------------------------- ------
这与过去的帖子不一致、但正确答案是什么?
快速跳变电流阈值为2 *电流限制阈值
快速跳变电流阈值为1/2 *电流限制阈值
谢谢、此致、
Masanori Yachi