This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87561-Q1:大负载电容器和遥感的稳定性问题

Guru**** 2550850 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87561-Q1, TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968886/lp87561-q1-stability-concerns-with-big-load-capacitors-and-remote-sensing

器件型号:LP87561-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65400

您好!

我计划使用 LP87561-Q1 IC 生成750mV VOUT 作为 DUT 的电源、最大电流消耗预计小于2.5A (降压稳压器将在四相模式下使用)。 降压 IC 将位于单独的电路板上、该电路板可与 DUT 板对接。 我有以下疑问,请您也能帮助我:

  • 我需要该降压 IC 电源的 DUT 的总板载电容为~1.8mF (这是降压输出中每相放置22uF 电容器的附加电容)。 我在数据表中观察到、为了满足四相运行模式下1.9mV/us 压摆率要求、最大可耐受输出电容为2mF。 因此、这应该自动意味着即使在 Cout_total 负载高达2mF 时、降压转换器也可以稳定运行? 由于该器件没有像 TI TPS65400 IC 这样的"COMP"输入、因此可以进行外部补偿调整、 只是想知道即使在电容负载高达2mF 的情况下、我们是否仍会有舒适的相位和增益裕度、或者我们是否会处于不稳定的边缘? 该降压转换器是否专为在2mF 等大电容负载下以用户最小的补偿措施保持稳定而设计?

  • 对于我的应用、我计划使用遥感选项、在该选项中、我以 差分方式从非常靠近 DUT 电源和 GND 引脚的点绘制 SENSE FB_Bx 线。 关注的问题包括:
    • 如前所述、降压 IC 将位于单独的电路板上、该电路板可与 DUT 板对接、因此感测迹线的长度可高达8英寸左右、感测迹线电感约为45nH、 每个单端感测布线的感测布线下方接地层的电容约为30pF、串联电阻约为630m Ω。 IC 是否能够通过这种感应线路稳定运行?
    • 此外、构成1.8mF 总电容大部分的1.5mF 大电容并不完全位于连接感应线路的最终负载点(POL)、而是由于电容器尺寸较大、因此它放置在该点之前大约4英寸处。 IC 远程感应机制能否在不存在不稳定问题的情况下仍然正常工作?
  • 最后、为了实际测量和记录感测到的电压以进行记录、我计划将感测线路也分支到 ADC (ADS7828EB/2K5)、如下所示。 这是否是降压稳压器稳定运行的主要问题?

谢谢、

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    我已将您的主题分配给该部分的专家。 他们位于欧洲、因此请接受延迟回复、直至明天。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Layne

    此致、

    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    LP87561旨在与大输出电容器配合使用、因此只要不超出最大电容值、就应该在这种意义上说是可以的。 实际上、电容越大、相位裕度越好。  

    对于遥感线路、问题实际上并不在于 FB 布线的电感或寄生电容、而在于降压输出电容器与负载点电容器之间的电感/电阻。 这些电容器和寄生电感实际上形成了 π 型滤波器、并且可能对稳定性产生不必要的影响。 最好在 FB 走线上放置0欧姆电阻器、以便在实际系统中进行相位裕度测量、以确保稳定性正常。 您还可以将 FB 连接到降压输出或负载点。  

    您还可以查看此应用手册、了解有关此产品系列器件稳定性的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/snva881/snva881.pdf

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tomi 的快速回应!

    谢谢、

    Anoop