This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:电流保护限制

Guru**** 2516910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968846/tps563209-current-protection-limit

器件型号:TPS563209

大家好、

当脉冲电流为3.4A 时、器件停止工作。

我认为电流保护限制已激活。

在这些条件下、电流限制值(最小值/典型值/最大值)是多少?

[条件]

VIN=12V

VOUT=5V

L=4.7 μ H

在数据表中、当 Vin=12V、Vout=1.05V、L=1.5uH、min3.5V/typ4.2V/max5.3V 时。

检测时间是否存在任何条件?(3.4A 的脉冲宽度小于1us。)

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、  

    OC 限制值与您的条件保持一致。 您是否有任何波形可供分享以帮助您确认?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Edwin、

    感谢您的回答。

    如果是相同的、我认为不会在3.4A 下应用该限制。

    您是否知道为何应用该限制?

    对于我关于脉宽的另一个问题、您有什么建议吗?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、  

    根据您的条件、导通时间应为0.64us。 它小于1us。 没问题。 如何提供3.4A 的脉冲电流? 该部件是否在停止开关后恢复?  

    你有任何波形吗?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、  

    了解您的疑虑。 让我们通过电子邮件联系。 我的电子邮件是 edwin-zang@ti.com