This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:如何配置 PWM 分辨率?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968975/tlc59581-how-do-you-configure-the-pwm-resolution

器件型号:TLC59581

大家好、

论坛上有人说 、为了实现所需的帧速率、您可以通过降低 PWM 分辨率来减少子周期的数量。

但是、我不清楚将 PWM 位数配置为8到16之间的值的方法。 根据 slva744文档、只有2种 ES-PWM 模式:8+8模式和7+9模式。

假设我需要8+4模式(12个 PWM 位),如何实现?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sachini、

    8+4表示一帧中有2^4=16个子周期。  您可以配置为8+8模式、在显示16个子周期后、停止 GCLK 并发送 VSYNC 命令。  接收到 VSYNC 命令后、器件将 GS 计数器重置为零。  采用这种方法时、器件仅在一帧中显示8+4位。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的澄清。