This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:短路监控器

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968754/tps1663-short-circuit-monitor

器件型号:TPS1663

请告诉我们如何在短路情况下使用 PGOOD 引脚、

 

如果发生短路,用户能否    通过仅监视 PGOODpin 来检测短路 ?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    PGOOD 具有10ms 的抗尖峰脉冲。 FLTb 输出可用于监控延迟为1.3ms 的情况。

    您能告诉我们为什么它很重要、以及将对检测信号采取什么措施吗?

    此致、Rakesh