This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51727:TPS51727

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968642/tps51727-tps51727

器件型号:TPS51727

您好、TI 专家、

我们打算将 TPS51727用作基于高功率非 x86处理器/ASIC 的产品的 Vcore 控制器。 非常感谢您对我以下问题的专业知识。

1. TPS51727的 D-CAP+控制的生成是什么? 这一代是否有可用的小信号模型、如果有、我们是否可以获得该模型?

2.对于基于 TPS51727的电源设计、是否有任何方法可以调整波特图(交叉频率、相位裕度、低频增益)中的稳定性/性能? 或者、我们只需遵循 SLUS806B 规范中规定的设计程序、即可获得最终结果、具体结果是什么?

3. TPS51727能否支持非压降 配置(即负载线= 0)? 如果是、如何实现此配置?

 

提前感谢、

 

罗伊

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1-此设备将是第一代 DCAP+。 我假设您参考此处的应用手册。 www.ti.com/.../slva867.pdf

    2、3 -可以在压降电阻器上添加一个电容器来调节响应、这将改变带宽。 该器件架构有效地将压降用作反馈补偿、并且没有向用户暴露小信号分量。 该器件的最小建议负载线为1m Ω、我们不建议在零 LL 下运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您及时、明确的回复。 我已经阅读并明白了。  

    罗伊