This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:VDDQ 输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968156/tps65296-vddq-output

器件型号:TPS65296

您好,团队

对于 LPDDR4X 电源、芯片的 VDDQ 输出为0.603V。 请确认如何将 VDDQ 输出到0.62V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用内部0.6V 基准电压时、将 VDDQ 调节为0.62V 的唯一方法是添加分压器以实现 VDDQ 电压反馈。

    但对于 TPS65296、我们没有满足这样的应用案例。 我们需要与设计团队核实是否存在任何问题。 您能否分享有关该应用的一些信息? 为什么需要0.62V?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew,

    对于 LPDDR4X、我们希望可以增大 VDDQ 的电压以确保 DRAM 的稳定性。 目前、在电路板上测得的 VDDQ (0.603V)有点低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew,

    并帮助解释该电流的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考数据表的方框图。 IC 内部有放电 MOS、可防止外部强制电压。 对于外部偏置电压、它将影响三个电源轨的时序和序列。 因此、我们需要确保每个通道的偏置电压在启动前可以放电。

    使用内部 MOS 进行放电、所有功耗将消耗 MOS 的 Rdson。 因此、放电电流都受外部偏置电压电平和结温的影响、这对 RDSon 有影响。 此处的图显示了放电电流和结温之间的关系(结温越高、Rdson 越高、放电流越小)。

    对于 VDDQ 的0.62V 输出请求、我认为您可以尝试使用从 VDDQ 到 VDDQSNS 的反馈电阻分压器来获得0.62V 输出。 理论上没有明显的顾虑。

    此致、

    Andrew