This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:VCC 和 COMP 引脚电压范围

Guru**** 2392985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968375/tps61089-vcc-and-comp-pin-voltage-range

器件型号:TPS61089

您好、先生、

客户想要确认 TPS61089的 VCC 和 COMP 电压范围。

以下是他的设计参数。

电池用于输入、输出设置为大约12 V

输入电压:1.5V 电池*4pc (总电压5V~7V)
输出电压:大约12V (12.3V)

LDO 的内部电路是否在典型值为5.8V 的电压下工作?
(COMP 引脚低于比较器的功率)
LDO 的压降值是多少?
(工作输入电压范围为2.7V 至12V)

我认为 BOOT 引脚 C4电容器上施加的最大电压低于 VIN 电压是否正确?

如果 FB 引脚的 R2端子短路、
Vout 的最大电压上升幅度是多少?

谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    VCC 电压通常为5.8V。 如果输出电压为12V、则 LDO 压降为12V-5.8V=6.2V。

    2. VCC 将自举电容电压充电至5.8V。

    3.如果 R2对地短路、输出电压将上升至 OVP 阈值。