This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:输出异常

Guru**** 2603645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968254/tps61196-abnormal-output

器件型号:TPS61196

启动后一段时间内达到 OVP 电压、持续400ms、随后是正常升压。波形如下所示。请帮助分析。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REF 电容器的值如何? 它可能会更改软启动时间。

    请参阅数据表的第7.3.5节。 仅当最小 IFB 电压高于200mV 时、充电器电流才会停止、这意味着 Vout 会持续上升、直到最小 IFB 电压高于200mV 并且可能达到 OVP。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     感谢   您的回复。

     参考电容器2.2uF、一些电路如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我无法查看您的原理图。 请单击"插入文件"按钮重新加载。  

    谢谢!

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、FAULT 引脚始终被上拉。

    今天、我更改了电容器的电容值、以便使 OVP 保持不变、但这种现象并未完全消除

    期待您的回复。谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请测量所有 IFB 电压、以确定当输出达到 OVP 且 IFB 仍低于200mV 时。  

    因为如果 OVP 过低、软启动电容就会降低。 充电、直至发生 OVP。