This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:SOH didn#39;t 更新

Guru**** 2580945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968117/bq28z610-soh-didn-t-update

器件型号:BQ28Z610

大家好、

我有一个具有 BQ28Z610的电池组。

设计容量为5200mAh、我已检查 FCC 的容量约为3346mAh。

根据计算结果、SOH 应为64%、但我看到寄存器表 SOH 为83%。

为什么 SOH 没有更新为64%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您尝试附加的文件或图像看起来已损坏。 您可以重新发布吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我希望您能看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您需要识别您的化学 ID、将其编程到监测计上、然后首先执行学习周期、然后监测计报告的 SOH 才能被信任。  

    有关 SOH 的更多详细信息、请参阅 TRM 的6.7。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。  

    我已经为该电池组选择了正确的化学 ID 并完成了学习周期。

    根据阻抗、温度、电压和电流等要预测的参数、我知道 FCC 值。

    从 TRM6.7开始,SOH 为 FullChargeCapacity()/Design Capacity ()。

    FCC 为3346mAh、设计容量为5200mAh。

    因此、SOH 应为64%。 我的理解是否正确?  

     

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您在哪里得到了该代码段? 当前的 bq28z610 技术参考指南 包括以下部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的回复。

    很久以前、我从 TI 网站下载了 BQ28Z610 TRM、所以 C 版本的 SOH 说明副本。

    我将使用 D 版本进行学习。

     

    此致、

    Jason