This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:充电和放电 MOSFET 能否连接到公共电源?

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968861/bq76920-can-charge-and-discharge-mosfets-be-connected-common-source

器件型号:BQ76920

1) 1)是否可以在共源极配置中连接 CHG 和 DIS MOSFET?  您是否有任何具有通用源连接的参考设计?

2) 2) Rsns 电阻器是否可以位于公共电源上?

在我的应用中、我使用的是 TO220型 FET。  排卸将用螺栓固定到连接到蓄电池和电池组端子的母线。  FET 上的源极引脚通过一个铜填充的单独 PCB 进行连接。 在该 PCB 上、我想放置 RSNS 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    我们没有任何采用共源极配置的 FET 参考设计。   在共漏极配置中、支持放电电流开关的放电 FET 栅极通常会使电池系统中的较高电流在0至12V 类型的范围内从关断变为导通。  充电 FET 栅极必须在一定的较大负电压范围内(充电器大于电池电压、电池放电时出现故障、FET 关断)移动至 PACK+或更大值(FET 放电在负载和/或瞬态条件下关断)、 但当导通时、FET 的导通电压也为大约12V。  使用共源极 FET 时、充电 FET 栅极的范围会减小、但仍然变为负值、放电 FET 栅极的范围会大得多、仍需要快速关断。  使用隔离式驱动器时、应该可以进行公共源配置、但驱动器更复杂。

    2. BQ76920不能支持 FET 公共源路径中的感测电阻。  SRP 的建议工作范围为+/- 10mV。  SRP 和 SRN 的绝对最大值均为-0.3V。  如果在未打开充电 FET 的情况下连接充电器、SRP 和 SRN 输入可能会损坏。