This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967917/bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ77905

大家好、

我将 bq77915用于多个应用、除了较短的截止时间太长外、它工作正常。 但这不是我的问题。

现在、我想使用 bq77915或 bq77905开发新的 BMS、以控制和平衡一组9节串联电池。

但我不清楚下方电池芯片和上部电池芯片之间的平衡是如何工作的。 我无法看到通信连接或电池连接重叠。

它是如何工作的?

非常感谢

Katl Thorwart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katl、

    我们的大多数团队今天都在外面、但是下周早些时候、有人应该能够回答您的问题。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    在产品文件夹视频部分中有一个电池平衡视频、但它主要用于电压操作、并提到了器件之间的接口。  该接口显示在 BQ77915数据表的图19中。   顶部 ROCDP 的10M 值是必需的、这样它就不会寻找电流来平衡。  RCB 是从底部 CBO 到上部 CBI 的主要通信。  故障状态也用于平衡控制、它与 CTRC、CTRD 进行通信。  这些器件不共享电压电平、它们应使用相同的器件型号、因此2个(或更多)器件的阈值是相同的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    在视频中、我可以看到下部元件识别到充电电流正在流动、然后向上部元件报告允许进行平衡。 例如、如果下部电池在4.2伏时完全平衡、上部电池在4.1伏时完全平衡、会发生什么情况。 但是、充电器会继续充电、因为它上设置了每节电池4.2伏的充电切断。 较低的电池电压将上升到每节电池4.2伏以上(Vov)、直到 Vov 关闭充电路径。
    如果发生过压、则在电压降至低于 Vov -迟滞之前、平衡将保持活动状态。
    如果我已经正确描述了它、我认为我已经理解了这个芯片的平衡。

    非常感谢
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    是的、我认为您理解它。  BQ77915的电压测量没有经过良好校准、平衡由 MCU 进行管理、在电量监测计中是可能的。  2个芯片将根据控制与相同的阈值进行平衡。  如果一个 BQ77915器件上的电池平均下降、以便在该器件中保持平衡、则不存在平衡操作。  如果/当其他器件通过充电被推到 OV 平衡点时、这些电池将进行平衡。  我预计可能会有几个充电周期、其中由以前的高电压器件监测的电池具有较大的差异、然后进行平衡、使其低于低电压器件。  如果电池组中一个部件的放电比另一个部件的放电时间持续、则这可能会在电池组的整个生命周期中循环。