This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650降压/升压转换器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968833/bq24650-bq24650-buck-boost-converter

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ25713

您好!

我希望器件像 MPPT 一样工作、但它用作降压转换器。  我希望它执行降压/升压。

是否可以在 BQ24650 IC 的输出端制造降压/升压转换器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samet:

     MPPT 功能与我们其他充电器上的 VINDPM 功能类似。 这两种输入电压调节环路有助于将输入电压保持在设定值、同时降低充电电流以降低输入源上的负载、从而保持源电压。 当设置为太阳能电池板的 MPP 时、它可让您最大限度地提高输入太阳能电池板源的功率输出。

    您可以参阅 BQ25713、这是一款降压/升压充电器、可满足您的需求。 BQ24650无法修改为作为降压/升压充电器运行。