This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何在 EVM 套件上接收 I2CS IRQ 事件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968377/tps25750-how-to-receive-i2cs-irq-event-on-evm-kit

主题中讨论的其他器件:BQ25703ATPS25750

您好、先生、

我们获得了 TPS25750 + BQ25703A EVM、并希望在插入/拔出 USB 电缆时检查是否存在 IRQ 事件。 但是、即使 USB 电缆未插入、IRQ 也始终被拉低。

已检查状态是否处于"app"模式(读取寄存器 0x03为"app")

有人建议检查它吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    遗憾的是、此时您将无法使用当前的 Web GUI 工具设置 IRQ 事件。 但是、我们将发布当前版本的更新、以便您执行此操作。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我是否知道能够在 Web GUI 工具上设置的时间表?

    此外、GPIO 事件是否还支持在 Web GUI 工具上进行配置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    GUI 版本的当前目标是本月末。

    GUI 的主要新增功能是能够配置 GPIO 事件。

    此致、

    卡盘