This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54623:FB 环路中的缓冲器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54623, OPA189, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968840/tps54623-buffer-in-fb-loop

主题中讨论的其他器件:TPS54623OPA189TINA-TI

您好 e2e。

我有一位客户希望缓冲 TPS54623的 FB 环路。  原因是要降低高灵敏度/精确电流读数上的电流消耗。  添加 OPA189这样的缓冲器是否会对相位裕度产生任何问题?  该运算放大器(我认为)在低频下具有足够小的相移、因此环路相移不应接近180度。  您能否确认此处是否存在任何问题?

稳压器反馈环路的增益 约为20或26 dB。 稳压器放大器没有 GBW 图,但我猜不会超过50kHz?

 OPA189作为缓冲器运行、在0dB 时、相移与开环图中的相移约为-10至-15度。 我认为、除非 TPS54623恰好位于相移约-170度的边缘、否则没关系。

有什么想法?

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    您能否分享一个原理图(至少是一个简化版原理图)、该原理图是如何将缓冲器插入反馈环路的? 我猜它在输出电压和 FB 分压器之间、这样 FB 分压器就不会加载输出?

    我的第一个想法是、它很可能不会对环路产生足够的影响、从而导致稳定性问题。 在远高于1MHz 之前、缓冲器很可能不会开始显著影响相位。 我运行了一个快速 TINA-TI 仿真、将其配置为缓冲器、下面的结果确认了这一点。

    当然、应该仍然可以在添加运算放大器缓冲器的情况下测量波特图。 假设我对上述位置的猜测是对的、10Ω Ω 电阻器注入点应位于运算放大器的输出电压和同相输入之间。 如果他们没有合适的设备来测量波特图、负载阶跃响应也应该能够很好地判断稳定性。