This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:充电电流设置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968844/bq24250-charge-current-setting

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件:BQ25618

尊敬的团队:

该寄存器是否设置 c.c 模式下的充电电流?  

数据表还注意到、在 c.c 模式下、500mA 至2A 的电流。 我很困惑。  最小电流是否为500mA?

但 下面显示的表格中的充电电流可以设置50mA。

客户希望在 c.c 模式下将特性电流设置为300mA 和450mA。

您可以建议在 I2C 模式或 ISET 电阻器引脚中设置电流吗?

非常感谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    每个寄存器的最小充电电流为500mA、以50mA 为步长、精度为+/-7%。  寄存器#5 (内存位置04)中的 LOW_CHG 位强制充电电流为330mA +/-10%。  当在 I2C (默认)中选择时、ISET 引脚设置充电电流。  未测试330mA 以下的充电电流。 请将电阻器容差与精度百分比相加。

    我建议改用 BQ25618或619。

    此致、

    Jeff