This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:当输入电压从 VAC1切换至 VAC2时、降压转换器将停止开关一段时间?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968636/bq25790-buck-will-stop-switching-for-a-while-when-the-input-voltage-switch-from-vac1-to-vac2

器件型号:BQ25790

您好!

在我们的数据表中、

我们将从 VAC1切换到 VAC2作为输入源的波形。 可以看到、SW1将在短时间内停止开关、这意味着 VSYS 将在短时间内不具有输出电压。 因此、如果未连接电池、VSYS 在开关期间不可避免地会下降、对吧?

在 VAC1切换到 VAC2期间、SW 停止开关的持续时间是多长? 我不确定这张图片上的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您的评估是正确的。  确切的延时时间是栅极驱动、施加的电压和外部 FET 的栅极电容/电荷的函数、因此我们无法对其进行规格说明。  此外、如数据表第8.3.4节所述、充电器再次启动、执行不良的电源鉴定。

    此致、

    Jeff