This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《BQ24005:BQ24005/5/6用户指南》(SLUU110A)表1-1是否正确?

Guru**** 2557790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968728/bq24005-bq24005-5-6-user-guide-sluu110a-table-1-1-is-correct

器件型号:BQ24005

《BQ24005/5/6用户指南》(SLUU110A)

第1-2页、表1-1.性能规范汇总(两节电池)

输入直流电压、VDC
最小值= 9.1
典型值= 9.5.
对于2节电池、最大值=†VI 对于1A 的充电速率不应超过9.1VDC、对于0.5A 的充电速率不应超过10.6V。

"对于1A 充电、不应超过9.1VDC "
短语中的9.1 VDC 是否正确?
不是10.1 VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    BQ24005的建议输入电压为8.4V 至10V。 用户指南后面的说明中提到了9.1v 设置。 不保证在建议的工作条件之外的任何操作。