This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:TPS92518评估套件因电流感应电阻器值较低而损坏

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968396/tps92518-tps92518-eval-kit-getting-damaged-with-low-current-sense-resistor-value

器件型号:TPS92518

我使用 TPS92518EVAL 套件、配置如下

1) Vin=24V

2) 2)负载电阻为8欧姆。

2)电流感应更改为0.075欧姆( 在原 套件上为0.15欧姆)、以增加输出电流

3) 3)占空比施加到评估套件上的 PWM2输入。

4) 4)不使用 SPI 配置、因此默认 LEDx _PKTH_DAC 寄存器值为127。

5)预期电流为127/(1000*0.075)= 1.69A。 观察到、一旦对输入施加 PWM 占空比(任何值)、VLED1输出就会损坏。 输出电阻为5欧姆。 外部 二极管 D3正常、因此 IC 输出引脚接地短路。

这一问题的原因可能是什么。 它是否与以下规格相关?

 在我的解决方案中、我不使用 SPI 控制将 LEDx _PKTH_DAC 寄存器调整为255。 那么、如何在评估套件上设置1.7A 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guruprasad、

    您为负载使用什么电阻器?  它是线绕电阻器吗?  查看数据表中从输出端到 Vin 端的二极管部分、以保护 TPS92518免受负载断开和电感负载特性的影响。  数据表第16页的第8.3.3.1节。

    我假设您正在执行此操作: "器件启用。 如果未配置为欠压锁定或使能、则连接至 VCCx。 连接至>23.6V 以绕过 SPI
    通信并启用默认寄存器值。"  

    5) 5) 输出电阻为5欧姆、这是带负载还是不带负载?  将电流感应电阻器更改为值的1/2并以127运行 LEDx_PKTH_DAC 应该是可以的、因为当 LEDx_PKTH_DAC 设置为255时、它会将峰值电流返回到 EVM 最大值。

    MOSFET 是否损坏?  是否有其他电路损坏?

    您是否有示波器来查看开关节点等波形?

    不使用 SPI 的 EN 旁路仅用于默认值(一个设置)。  要将 LEDxPKTH_DAC 更改为255、需要进行 SPI 通信。  

    请注意、如果您计划运行的电流高于为设计设计的 EVM、则应计算并检查电感器和功率元件等元件、以确保其能够处理更高的电流。

    除了电流感应电阻器、是否对 EVM 进行了任何其他修改?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到答案

    您为负载使用什么电阻器?  它是线绕电阻器吗?  查看数据表中从输出端到 Vin 端的二极管部分、以保护 TPS92518免受负载断开和电感负载特性的影响。  数据表第16页的第8.3.3.1节。   ->我正在使用绕线电阻器

    我假设您正在执行此操作: "器件启用。 如果未配置为欠压锁定或使能、则连接至 VCCx。 连接至>23.6V 以绕过 SPI
    通信并启用默认寄存器值。" ->套件上的电阻器 R5短接、EN 引脚 I 从外部连接到24V。 因此 VCC1 (IC 的输出引脚)连接到24V 电源、这可能是 IC 在更高电流下发生故障的原因。 我将移除 R5并再次检查

    输出电阻为5欧姆、这是带负载还是不带负载?  将电流感应电阻器更改为值的1/2并以127运行 LEDx_PKTH_DAC 应该是可以的、因为当 LEDx_PKTH_DAC 设置为255时、它会将峰值电流返回到 EVM 最大值。 ->这是无负载的、这表示通道上存在一些损坏。

    MOSFET 是否损坏?  是否有其他电路损坏? ->我将进行检查

     

    请注意、如果您计划运行的电流高于为设计设计的 EVM、则应计算并检查电感器和功率元件等元件、以确保其能够处理更高的电流。 ->要以高电流运行套件、我只需要更换电感器。 套件上的现有电感器的工作电流应高达2A。 肖特基二极管和 MOSFET 等其他组件具有足够的裕度。 我与其他额定值较高的电感器进行了检查、但观察到了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guruprasad、

    如果将 VCC 上拉至24V、则很可能会导致 TPS92518损坏。

    TPS92518用于驱动 LED、电感负载需要如上所述具有额外的保护。  最好运行非电感负载、以防止出现问题、如果可以的话。  此外、保持输出电容器也将有助于实现这一点(不确定您是否打算将其移除)。

    此致、