This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825A-SP:5962-8768102EA 和 UC1825A?

Guru**** 2814125 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3823B, UC3825B, UC1825A, UC3823A, UC1823A, UC3825A, UC2825A, UC2823B, UC2823A, UC2825B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968691/uc1825a-sp-5962-8768102ea-and-uc1825a

器件型号:UC1825A-SP
主题中讨论的其他器件:UC3823BUC3825BUC1825AUC3823AUC1823AUC3825AUC2825AUC2823BUC2823AUC2825B

5962-8768102EA 的数据表包含一系列芯片:UC1823A、UC2823A、UC2823B、UC3823A、UC3823B、UC1825A、UC2825A、 UC2825B、UC3825A、UC3825B。 我的问题是:是否可以使用5962-8768102EA 来验证5962-8768102EA 数据表中列出的 UC1825A 的基本电气功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hisui、

    正确。 UC1825A 在电气上与5962-8768102EA 类似、可用于在使用5962-8768102EA 之前验证电路的电气功能。

    谢谢、

    Daniel