This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:5V 时为25W 定制设计变压器选择

Guru**** 2383460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734EVM-094, TPS23734
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968325/tps23734-25w-at-5v-customized-design-transformer-selection

器件型号:TPS23734

尊敬的 TI 团队:

我想设计适用于5V@5A (25W 设计)的定制 PoE+电路。 为此、我找到了具有 LinkComm 反激式变压器的评估模块(MFG 编号:TPS23734EVM-094)。 从互联网上、我无法找到所需变压器或采购支持的技术细节。

您能否向变压器制造商或 TPS23734设计的兼容变压器器件发送确切的变压器要求?

此致、

Krushang Gandhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krushang Gandhi、

    请接受我的连接请求、我们可以在私人信使中分享规格表。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已接受请求。 请分享规格表。

    此致、

    Krushang Gandhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在 Messenger 中解决