This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TPS54531DDAR IC 在输入电源电压为3.8V 的情况下不会产生3.3V 的输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968793/tps54531-tps54531ddar-ic-not-generates-3-3v-as-output-with-input-supply-voltage-as-3-8v

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件:TLV62595

大家好、

我使用的是“TPS54531DDAR”IC。

输入:-(3.5V 至3.8V)

输出:-3.3V

最小电流:-(1.5A 至2A)

我面临一个与电源相关的问题、我需要一个电源部分降压转换器、在该转换器中、它应该为我提供3.3V 输出和3.8V 输入、2A 输出。

但对于3.8V 输入、我没有实现3.3V 的输出。

如果我只提供4.0v 以上的电压、我就能够在输出端看到恒定的3.3V 电压。

请找到我的电路的下图。

其中 R49和 C14未安装在电路中。 (DNM)

 

 

因此、请帮助我解决此问题。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    它受占空比限制、您可以使用 TLV62595实现 (3.5V 至3.8V)->3.3V/2A 应用。