This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:电流尖峰

Guru**** 2517340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968215/tps2595-current-spiking

器件型号:TPS2595

大家好、团队、

我有一位客户使用 TPS259571来实现电池平衡电路、他们看到的脉冲电流为0A - 8.2A、单位为~5us。 下面的波形显示了从电池流入稳压器的启动电流和满载电流。 TPS259571注意到4A 连续电流最大额定值。 高电流脉冲是否会影响运行?

感谢您的帮助!

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dajon McGill:

    长时间在超过推荐额定值的情况下运行器件 可能会影响器件的可靠性。 该器件具有电流限制功能、在过流期间、可将电流限制在建议的工作电流范围内的安全水平。

    客户能否分享原理图、输入和输出电压波形以及他们在哪里探测电流信号? 查看原理图将有助于查看它们是否已正确配置 IC。

    在上面的波形中,何时测量电流,是在启动期间还是在稳定状态期间?

    请帮助回答上述问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kunal、

    我将在内部联系我们。  

    谢谢!

    最棒的
    Dajon McGill