This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143输出1通道异常问题

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968722/lm5143-q1-lm5143-output-1-channel-abnormal-issue

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

大家好、

您能否检查随附的原理图。

现在、我们的电路板在3.3V 输出下工作异常。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1_3575906E938FFA51_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于3.3V 输出、输出纹波非常大、这会导致电感器和容量在零负载下处于高温状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    请使用 LM5143计算器检查您的电路设计:

    https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC

    PIN2和29 COMP 网络应根据实际 Cout 和 ESR 进行设计。

    L38和 L39的饱和电流是多少? 负载电流如何? R634和 R639 2mohm 似乎太小、从而将 OCP 设置为35A!

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  您的回复、Andy。

    我们更改引脚34。(Mode 引脚)。  在 kΩ 和 AGND 之间连接了一个10k Ω 电阻器后、它运行良好。

    引脚34 MODE-Connect MODE 至 AGND 或 VDDA、分别用于双路输出或交错式单路输出操作。 µs 还将 LM5143-Q1配置为1200 μ A 的 EA 跨导。 在 MODE 和 AGND kΩ µs 10k Ω 电阻器可设置 LM5143-Q1以超低 IQ 模式和60 μ A EA 跨导实现双输出运行。

    您能否解释一下此原理图的引脚功能?  

    为什么引脚34连接到 AGND、3.3V 输出满足问题、5V 输出正常工作。

    但两个 kΩ 都能正常工作、我们在 MODE 和 AGND 之间连接了一个10k Ω 电阻器。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    控制环路穿越频率 fx 与 EA 跨导成正比、反向比例与 Vout 成正比、3.3V 环路在当前设计中可能由于过高的 fx 或没有足够的相位裕度而不稳定、 将 EA 跨导从1200us 降低到60us 将大幅降低 FX 并提高相位裕度、  

    您可以检查 SW 波形在原始电路上的3.3V 电源轨上是否稳定。

    将 R339从22K 降低到2.2K、 C830从47pF 降低到470pF 也可能使3.3V 电源轨运行更稳定。

    B R

    Andy