This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:输出引脚的上升和下降时间

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968222/tlc59116-rise-and-fall-times-of-output-pins

器件型号:TLC59116

我需要输出引脚的上升和下降时间规格。  我测量了一个、它是85nS 打开、40ns 关闭。  但是、由于最小的 PWM 脉冲是单个40ns 宽的脉冲、因此在我看来、器件在最下面几个(几个数字宽脉冲宽度)亮度级别的输出将会降低。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    是的、如果将 PWM 设置为低电平、则输出将成形、无法输出整个脉冲。 当将 PWM 设置为1时、内部时钟将使输出仅打开40ns、但由于下降时间长、电压无法足够下拉。 我认为没有好的方法来改进它。 缩短 LED 和输出引脚之间的距离可能有助于减小寄生电容器并缩短下降时间。