This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:电流限制的±7%与 RILIM 电阻器的容差之间的关系

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968615/tps1663-relationship-between-7-of-current-limit-and-tolerance-of-rilim-resistor

器件型号:TPS1663

包括 RILIM 的1%电阻在内的电流限制是否±7%?

①不包括电阻容差
IOL (典型值)= 18 /(3.0K)= 6.00A
在本例中:5.58A (6.0A 的-7%)至6.42A (6.0A 的+7%)

②包括电阻容差
IOL (MAX)= 18 /(3.0K×-1%)= 6.06A×+ 7%= 6.48A
IOL (典型值)= 18 /(3.0K)= 6.00A
IOL (最小值)= 18 /(3.0K×+ 1%)= 5.94A×-7%= 5.52A
在本例中:5.52A-6.48A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masanori Yachi、

    我们还包括电阻器容差、但我们使用0.1%容差电阻器。 因此、对精度的影响要小得多。

    如果您计划使用容差更高的电阻器、则需要根据您的第2步进行计算。 因此、范围将为 5.52A-6.48A

    此致、Rakesh