This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5108:启用 HO 引脚时序/传播延迟

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968555/lm5108-enable-to-ho-pin-timing-prop-delay

器件型号:LM5108

嗨、大家好、在这个器件上与一位客户合作。 从 EN 引脚到 HO 引脚的传播延迟是否有规格?  

例如、从 V_EN < 1.65V 到 HO = HS + 0.5V (或类似的东西)的时间延迟是多少。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    对于驱动器的使能(EN 上升)、使能时序预计为18us (典型值);对于驱动器的禁用(EN 下降)、使能时序预计为1.5us (典型值)。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    这解决了我的问题。  Kannan 代表我提出了这个问题。 我非常感谢你和 Kannan 的迅速反应。

    Anthony D'Andrea

    立方公司