This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:关于 BQ25601深度放电电池的运行

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968263/bq25601-about-the-operation-of-bq25601-for-a-deep-discharge-battery

器件型号:BQ25601

您好!

让我来询问一下 BQ25601 在深度放电电池方面的行为。
深度放电电池的电池电压为1.5V~1.7V。

处于此状态的电池被保护 IC 禁止充电/放电。
 当连接了具有上述条件的电池时、BQ25601如何工作?

检查实际应用的运行情况后、它将尝试在每次连接时开始充电。
您能否解释一下连接深度放电电池时假设的操作详情?
在向客户解释详细信息后、我想介绍一个额外的电池保护或检测 IC。

BQ25601 应用充电电流片刻以检查电池状态、然后重复停止充电的操作。
这种理解是否正确?
如果 这种行为正确、是否有办法了解外部 MCU 的这种情况?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    充电器没有电池检测功能。 当 BAT 引脚断开时、充电器仍将尝试调节 VSYS/VBAT、如前面提供的常见问题解答中所述。

    希望此主题对您的问题有所帮助。 请检查保护 IC 规格、了解如何将电池重新连接到充电器。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/918969

    谢谢、

    宁。