请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 您好!
让我来询问一下 BQ25601 在深度放电电池方面的行为。
深度放电电池的电池电压为1.5V~1.7V。
处于此状态的电池被保护 IC 禁止充电/放电。
当连接了具有上述条件的电池时、BQ25601如何工作?
检查实际应用的运行情况后、它将尝试在每次连接时开始充电。
您能否解释一下连接深度放电电池时假设的操作详情?
在向客户解释详细信息后、我想介绍一个额外的电池保护或检测 IC。
BQ25601 应用充电电流片刻以检查电池状态、然后重复停止充电的操作。
这种理解是否正确?
如果 这种行为正确、是否有办法了解外部 MCU 的这种情况?
此致、
Yusuke