This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:哪些电压参数用于叠加电压、哪些用于电池电压?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: GAUGEPARCAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968544/bq34110-which-voltage-parameters-are-for-stack-voltage-and-which-are-for-cell-voltage

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:GAUGEPARCAL

该文档非常缺少需要为每个电池设置哪些电压参数以及哪些电压参数需要根据堆叠进行设置。 您不能使用默认值(建议使用一个值)、因为这些值是为单个单元格设置的。

1.您能否提供有关哪些电压参数应设置为叠加电压的文档? 例如、EMF、EDVC0、EDVC1、EDVR1、 EDVR0、EDVT0、EDVTC、接下来是固定的 EDV0、EDV1、EDV2、最后是电压0% DOD、10% DOD 等

2.是否有任何示例说明给定多节电池的值? 这将对我们所有人都非常有帮助。 只需选择任何多节电池、并具体说明如何根据 GAUGEPARCAL (OCV11.txt、GPC_CEDV.txt 等)的输出配置监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    参数应在从工具输出时上传。

    您需要从工具中获取输出的值并将其上传到监测计中。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我这么做了。 以下是报告中的值:

    EMF 3083
    EDVC0 58.
    EDVC1 0
    EDVR1 198
    EDVR0 243
    EDVT0 3836
    EDVTC 9.
    VOC75 13273
    VOC50 13164
    VOC25 12966

    SoC、% OCV、mV
    0 2725 10900
    10 3058 12232
    20 3104 12416
    30 3130 12520
    40 3141 12564
    50 3145 12580
    60 3152 12608
    70 3178 12712
    80 3184 12736
    90 3186 12744
    100 3236 12944

    在这里、它们位于测量仪表中。 是这样吗?  

    已编辑以添加图像;它未正确链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    对我来说是正确的。

    此致、

    Wyatt Keller