This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:如何将 LM5175EVM 的最小 VIN 修改为3.5V?

Guru**** 2508385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968050/lm5175-q1-how-to-modify-min-vin-to-3-5v-for-lm5175evm

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5175EVMLM5175

各位专家:

我们希望修改 LM5175EVM 以支持最小输入电压3.5V。 我们如何做到这一点?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的西班牙裔 SAN:

    感谢您发帖。  您应执行以下操作以允许 LM5175以3.5V 输入电压运行:

    • 将 R13减小至100k
    • 短接 D3 OUT
    • 拆下 R28
    • 将 MOSFET 更改为逻辑电平器件、以便能够在低驱动器电压(~3V)下完全导通

    如果系统中有5V 至7V 偏置轨、则可以保留 D3和板载 MOSFET、并将5V 至7V 电源轨馈入 VCC。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi