This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:驱动 EN 低电平是否会关闭 PFET?

Guru**** 2536630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968559/lm3409-does-driving-en-low-turn-off-pfet

器件型号:LM3409

正如标题所示、我想对 LM3409的 EN 引脚进行一些澄清。 我将 IC 用于恒流源、需要通过微控制器的数字引脚选择性地启用/禁用该恒流源。 如果我将 EN 引脚驱动为低电平、这是否也会关闭 PFET? 负载和电源将始终保持与电路的连接。 LM3409是否能够单独断开负载与电源的连接、或者是否需要其他电路?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、它将关闭驱动器、PFET 打开、您无需额外的电路。  此外、当 VCC 放电至低于 VCC UVLO 阈值(数据表第18页、第8.4.1节)时、它将进入低功耗模式、这将导致 VCC 在启用时必须充电、因此返回导通状态的延迟很小。  如果不需要、可将 UVLO 拉至低电平以禁用输出。

    此致、