This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:斜坡引脚连接和电流报告精度问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968430/lm5170-q1-ramp-pin-connection-and-current-report-accuracy-question

器件型号:LM5170-Q1

大家好、

我的客户在 LM5170-Q1 EVM 上进行测试。

在 DS 中、RAMP1引脚连接到 HV 端口。 如 DS 所示、斜坡引脚电压是锯齿信号、斜率与 HV 端口电压成正比。 通过这种方式、斜坡信号传送线路电压信息。" 客户应用与此应用相反、它们主要用作升压转换 器、因此作为输入的 LV 端口将发生电压变化、而 HV 端口作为输出(电压稳定)。 那么,我们应该将斜坡连接到 LV-port 吗?

2.该 EVM 将电流精度的性能设置为1%。 但是、在以下测试条件下使用 EVM。 误差似乎大于1%(1.79%)

您能帮助评论设置、调整吗?

以降压模式运行(输入电压= 48V、输出电压= 14.4V、负载电流28A (实际))

Iout1_V = 0.874V、Iout2_V = 0.876V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您发帖。   

    您可以、这将对升压输入变化具有更快的响应。   

    2.您需要考虑您的电阻器容差: IOUT 电阻器和电流感应电阻器。  数据表指定的精度只是 IC 误差、不包括外部组件误差。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢、

    Youhao