This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:UVLO 下降阈值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968218/tps628502-q1-uvlo-falling-threshold

器件型号:TPS628502-Q1

您好!

我的客户询问是否可以通过 TPS628502-Q1中的 OTP 设置将 UVLO 下降电压阈值更改为4.5V (从2.5V 典型规格更改为2.5V)?  他们目前正在使用此器件、不希望重新旋转电路板以实现更高的 UVLO 下降阈值(例如、通过更改降压转换器或添加外部复位 IC)。

谢谢、
Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    不可以、遗憾的是、在 TPS628502-Q1上无法将 UVLO 更改为4.5V。

    谢谢、

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Yann。

    此致、
    Alan