请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS628502-Q1 您好!
我的客户询问是否可以通过 TPS628502-Q1中的 OTP 设置将 UVLO 下降电压阈值更改为4.5V (从2.5V 典型规格更改为2.5V)? 他们目前正在使用此器件、不希望重新旋转电路板以实现更高的 UVLO 下降阈值(例如、通过更改降压转换器或添加外部复位 IC)。
谢谢、
Alan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户询问是否可以通过 TPS628502-Q1中的 OTP 设置将 UVLO 下降电压阈值更改为4.5V (从2.5V 典型规格更改为2.5V)? 他们目前正在使用此器件、不希望重新旋转电路板以实现更高的 UVLO 下降阈值(例如、通过更改降压转换器或添加外部复位 IC)。
谢谢、
Alan