This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:设计审查

Guru**** 2846540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968277/tps62160-q1-design-review

器件型号:TPS62160-Q1

您好!

请使用 TPS62160QDSGRQ1.e2e.ti.com/.../4150.TPS62160QDSGRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf 查看随附的设计
谢谢、

Melbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在开发一个包含 TPS62160QDSGRQ1的项目。
    请查看随附的原理图、并告诉我评论。

    e2e.ti.com/.../TPS62160QDSGRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的以下输入:

    1.建议在 VIN - GND 附近添加一个0.1uF 电容器。

    2、在 VIN- EN 之间放置 R1078/R80 (0欧姆电阻器)的目的是什么? 客户是否希望通过 P11 V_5P0_REG_EN/ P11 Periph_POW_EN 控制 IC?

    根据我的理解,如果放置了0欧姆电阻器,则当 VIN 为高电平时 EN 将为高电平,因为 EN 短接至 VIN。 但还有其他 EN 电源。 因此,建议将这个0欧姆电阻 DNI 保留在这里。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我对原理图唯一的问题/顾虑是连接到 EN 引脚的元件。

    1. EN 和 GND 之间不需要100k 电阻器、因为当 EN 引脚为低电平或悬空时、该引脚上存在一个内部400k 下拉电阻器。
    2. 我也不清楚您打算如何将外部 EN 信号与连接到 EN 引脚的0欧姆电阻结合使用。  
      1. 我怀疑这些可能是潜在的 BOM 选项、因为我相信您不会在 VIN 和 EN 之间连接0欧姆电阻器的情况下从外部将 EN 拉低。

    另请根据 OUT WebBench 或 Spice 模型仿真仔细检查5V 稳压器的2.2uH/1.2A 电感器的饱和曲线、以确保电感器纹波电流、启动电流、 所有负载阶跃瞬态都被考虑在内。

    另请参阅数据表和 TI.com 上提供的建议布局指南、因为您需要确保 CIN 和 Cout 靠近 IC 放置、并通过与 IC 的共用低阻抗 GND 连接。  最好的做法是确保 VOS 连接和 FB 电阻器与输出电容器共用一个开尔文连接。

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    放置0欧姆电阻器以在启动时间内测试功率。

    我将  按照您的建议使用 WebBench 检查电感器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny