您好!
请使用 TPS62160QDSGRQ1.e2e.ti.com/.../4150.TPS62160QDSGRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf 查看随附的设计
谢谢、
Melbin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请使用 TPS62160QDSGRQ1.e2e.ti.com/.../4150.TPS62160QDSGRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf 查看随附的设计
谢谢、
Melbin
您好!
我们正在开发一个包含 TPS62160QDSGRQ1的项目。
请查看随附的原理图、并告诉我评论。
您好!
请查看我的以下输入:
1.建议在 VIN - GND 附近添加一个0.1uF 电容器。
2、在 VIN- EN 之间放置 R1078/R80 (0欧姆电阻器)的目的是什么? 客户是否希望通过 P11 V_5P0_REG_EN/ P11 Periph_POW_EN 控制 IC?
根据我的理解,如果放置了0欧姆电阻器,则当 VIN 为高电平时 EN 将为高电平,因为 EN 短接至 VIN。 但还有其他 EN 电源。 因此,建议将这个0欧姆电阻 DNI 保留在这里。
BRS、
年轻
梅尔宾、
我对原理图唯一的问题/顾虑是连接到 EN 引脚的元件。
另请根据 OUT WebBench 或 Spice 模型仿真仔细检查5V 稳压器的2.2uH/1.2A 电感器的饱和曲线、以确保电感器纹波电流、启动电流、 所有负载阶跃瞬态都被考虑在内。
另请参阅数据表和 TI.com 上提供的建议布局指南、因为您需要确保 CIN 和 Cout 靠近 IC 放置、并通过与 IC 的共用低阻抗 GND 连接。 最好的做法是确保 VOS 连接和 FB 电阻器与输出电容器共用一个开尔文连接。
此致、
-Matt