This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:从 TI.com 下载的[PSpice]模型不起作用

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155-Q1, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967937/lm51551-q1-pspice-model-downloaded-from-ti-com-doesn-t-work

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155-Q1LM5155

运行从部件网页下载的型号时、我收到以下错误:

-------- 信息(ORPROBE-3209):模拟配置文件: 启动-转换---
INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
**配置文件:"startup-transl" [ c:\cadences\data\lm5155-Q1_pspice_translm5155-Q1_translm5155-pspicefiles\startup\transrs.sim ]
读取和检查电路
电路已读入并检查、无错误
错误(ORPSIM-16592):检测到包含晶体管或二极管的输入模型
运行已中止
 许可证退房时间           =      21.55

 总作业时间(使用解算器1)  =        .31

INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

如何在 PSpice for TI 中运行该 pspice 仿真? 我认为 TI 器件在仿真器中应该可以正常工作、但很有必要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LAN、

    感谢您关注 LM5155。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    能否检查探头数量? 使用导入的模型时、PSpice for TI 最多允许两个探头。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LAN H1、

    很遗憾听到您的型号有问题。 原理图上有多少个电压和/或电流探针? TI PSPICE 上的最大数量是两个探针。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是从网站下载的模型、未经修改、我认为它有2个以上。 但这意味着 TI 的示例模型在其自己的仿真器中无法正常工作...

    我已通过下载 OrCAD 跟踪来解决此问题。