This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:电路图审查和电源块查询

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968399/tps65185-circuit-diagram-review-and-power-block-inquiries

器件型号:TPS65185

您好!

我的客户公司正在使用 TPS651851开发 EPD (电子纸显示器)。

在环保署的发展过程中,我有要求检讨该电路图。
(查看随附的电路图)

e2e.ti.com/.../EPD_5F00_PM_2D00_IC_5F00_SCHEMATIC2020104.pdf

此外、还随附了 EPD 电源方框图。
方框图的第5页和第6页上提供了请求内容。
请回答您的问题。

e2e.ti.com/.../EPD-DISPLY-PM-IC-CONTROL-schematic.pptx

[第5页]

电源控制

    EPD PM-IC 电源:它将接收来自系统 PM-IC (所有电压控制)的电源

    没有问题吗? (VSYs=5V)

[第6页]

2. EPD 显示屏温度控制

  我可以使用 NTC 电路进行 EPD 显示屏热控制吗?

  是否对其进行了编程以在 TPS651851PM-IC 中启用 NTC 控制?

  是否可以使用 EPD 驱动器 IC 进行 I2C 控制?

谢谢你。

此致。

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将线程分配给相应的应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    原理图注释:

    • 建议的反相降压/升压输出电容(VN OUT)为3 x 4.7uF。 该原理图当前具有4 x 4.7uF
    • VEE_DRV 标称电容值(C88)应为10nF  
    • VEE 电荷泵仅需要1个4.7uF 输出电容器(C91或 C87)
    • VDD 电荷泵仅需要1个4.7uF 输出电容器(C71或 C72)
    • 如果 VGH = 28V、R129必须为37k Ω
    • 从技术上讲、引脚49表示的是 PPAD、而不是 PGND。 这避免了混淆、因为引脚49应连接到 VN OUT。  

    关于您的问题:

    电源控制

       EPD PM-IC 电源:它将接收来自系统 PM-IC (所有电压控制)的电源

        没有问题吗? (VSYs=5V)

    TPS651851可接受3.3V 和 V_SYS = 5V。 我无法评论 IT8951规格。  

    2. EPD 显示屏温度控制

      我可以使用 NTC 电路进行 EPD 显示屏热控制吗?

    可以使用该 NTC、但请记住、TPS651851数据表 NTC 规格假定为 Murata NCP18X103F03RB 热敏电阻。  

      是否对其进行了编程以在 TPS651851PM-IC 中启用 NTC 控制?

    TPS651851仅在发出命令时测量 NTC 温度、如果针对高温/低温、则会生成中断。 控制器必须决定何时测量温度以及如何响应热/冷事件。   

      是否可以使用 EPD 驱动器 IC 进行 I2C 控制?

    是的、TPS651851温度监控器设置可通过 I2C 进行控制-请参阅数据表中的 TMST1和 TMST2寄存器。

    谢谢、

    Gerard