This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:如何使用 BQ2002/F 器件

Guru**** 2523450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968401/bq2002-how-to-use-the-device-of-bq2002-f

器件型号:BQ2002

您好!

我想问您如何使用 BQ2002/F 器件。
(问题1)
当连接另一个电池并在检测到充电结束后从开始充电时、是否有必要断开此器件的电源电压?
或者、该器件能否保持供电并使用另一节电池进行充电?
(问题2)
关于 PVD 的末尾、数据表指出、如果 VBAT 比之前测得的值少2.5mV±2.5mV、快速充电就会结束。
此时、我担心轻微的电压波动是否会导致误检。
PVD 检测是否仅由电压值判断?
或者器件内部是否有单独的功能可检测以防止误报?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [@用户="Kaji Pan pan)]在连接另一个电池并在检测到充电结束后从开始充电时、是否需要断开该器件的电源电压?
    或者、器件能否保持通电状态并使用另一节电池进行充电?

    有两个条件可以启动充电周期:

    1. 为 Vcc 供电
    2. BAT 引脚上的电压下降至大约2V 的最大电池电压、并且电池处于配置的温度范围内

    由于电池断开可能会使负差值电压跳闸以进行端接、因此在连接另一个电池时、更能保证断开并重新连接电源。

    [@用户="Kaji Pan pan)]目前,我担心电压轻微波动是否会导致错误检测。
    PVD 检测是否仅由电压值判断?
    或者是否有单独的功能可以在器件内部检测以防止误报?[/quot]

    是的、PVD 仅是电压值、但在 PVD 模式下、每570us 进行一次电压测量、并以9.17s 的增量对32次测量取平均值。 这将最大程度地减小任何交流线路纹波的影响。