This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A VDDA 引脚曲线

Guru**** 2813765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968358/bq25700a-bq25700a-vdda-pin-curve

器件型号:BQ25700A

大家好、  

我的客户对图42和图43有一个简短的问题。  

为什么 VDDA 在图43中有一个步骤?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    当 IC 由5V 电源供电时(在第二种情况下)、VDD 电压由适配器电压钳制、直到 VSYS 上升。 该步骤是由源开关到 VSYS 引起的。

    当适配器的电压大于6V 或在第一种情况下为20V 时,情况并非如此,其中 VDD 始终“完全”接通。

    请注意、

    林红