This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:反相低噪声电源

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913, TPS54335A, TPS65131, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967986/tps62913-inverting-low-noise-power-supply

器件型号:TPS62913
主题中讨论的其他器件: TPS54335ATPS65131LMR33630

尊敬的所有人:

TPS62913是否可以用于创建负输出电压/反相电源、如 SLVA317B 中所述?

我想设计一个噪声极低的+/- 12V 双/分离轨电源、并想知道 TPS62913是否可用于设计这样的电源(15-20V 输入) 或者、您更愿意建议使用另一个稳压器、例如 TPS54335A、后跟铁氧体磁珠和 LDO 稳压器(超低噪声和输出纹波是最重要的方面)?

非常感谢、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    感谢您的提问。  是的、TPS62913是低噪声反相降压/升压解决方案的理想选择。  但是、输入和输出电压之间的差值必须小于输入的最大额定电压、即17V。  因此、在这种情况下、这是不合适的。  但是、如果您需要+/-5V 或12V 输入和-3.3V 输出、则可以这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    非常感谢您的回答。

    对于我设想的应用、您会推荐您产品系列中的哪种替代降压转换器? 主要设计目标是具有超低噪声输出电压、规格如下:15-20V 输入、+/- 12V 输出和每通道至少0.7A 输出电流。

    您是否更愿意建议使用)您产品系列中的替代降压转换器直接从输入生成+/-12V 电压(哪一个最适合您的意见?) 或 b)使用 TPS62913生成5V、然后使用 TPS65131生成+/-12V (外加铁氧体磁珠和低噪声 LDO)?

    非常感谢您的建议、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastion、  

    如果您的应用中需要5V 电源轨、您可以按照建议进行操作。  但是、如果您只需要15-20V 输入的+/-12V 电压、则可以使用 WEBENCH 创建初始降压、然后创建反相降压升压。  12V 至-12V IBB 的一个潜在解决方案是:  。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    非常感谢您的建议以及对 LMR33630的推荐、LMR33630似乎正是我所寻找的转换器。 我真的很喜欢它可以很容易地应用于有限数量的外部组件...

    为了生成+/-12V 电压、您会建议采用耦合电感器的设计、如 SLVA369A 所示、还是建议使用两个 LMR33630s (一个配置为生成+12V、另一个配置为生成-12V)?

    非常感谢、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastion、  

    有几种不同的方法可以从15-20V 输入实现+/-12V 输出。  如果+12V 和-12V 之间的负载相似、则耦合电感器将起作用。  请记住、一个输出轨上的任何瞬变都将在另一个输出轨上看到。  如果负载不同、则可以使用两个单独的转换器。  此外、如果正电源轨上的负载较低、则可以使用较低电流的转换器、因为它不需要反相降压/升压拓扑不会达到电流限制的降额。