请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 您好、支持团队、
我的客户计划像 JEITA 那样动态更改充电器 IC 上的充电电压、例如正常温度下为4.2V、低温下为4.1V。 在这种情况下、考虑到充电器 IC 上的充电电压精度、他们是否应该设置比 bq27426上的默认值更低的锥形电压?
客户能否始终使用较低的锥形电压? 或者、它们只应在需要在低温下设置较低电压时更改较低的锥形电压?
谢谢、
Koji Ikeda