This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:生成内核驱动程序的 RA 表读取问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968439/bq28z610-r1-ra-table-read-issue-for-making-kernel-driver

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

尊敬的先生:

我的客户正在使用以下链接材料制作内核驱动程序。

https://github.com/tibms/kernel-4.4/tree/release/drivers/power/bq28z610

但无法使用0x4100地址读取 RA 表值。

如何读取 RA 表值。 请告诉我任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dexter、

    我们很难调试代码、因为每个客户可以以不同的方式编写函数、而问题可能存在。 最好的调试过程是检查 bqStudio 随 EV2400发送的内容、并确保固件以相同的方式发送/接收。

    您是否有通信的任何示波器捕获/逻辑分析仪图像?

    此致、

    Wyatt Keller