This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:查看设计

Guru**** 2514535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968433/bq24072t-review-the-design

器件型号:BQ24072T
主题中讨论的其他器件:bq24072
尊敬的先生/女士:
 
来自 Team Infinicue Solutions 的问候!
 
请务必查看原理图、并要求您对此发表意见。
 
此致、
Savitri Pattar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savitri 和 Inflinicue 解决方案团队、您好!

    欢迎使用 E2E!

    从您的原理图中可以看到、对于电阻器可编程引脚、您有以下配置:

    • ISET 电阻器= 1.13k Ω-> 787mA 充电电流
    • TMR 电阻= 46.6k Ω-> 20970秒(5.825小时)安全计时器
    • ILIM 电阻器= 1.18k Ω-> 1.35A  输入电流限制

    对于这些、我希望确保 EN2将为高电平(1)、EN1将为低电平(0)、因为我注意到它们在原理图中是浮动的。

    还有一些其他浮点引脚、例如/CE、TD 和 EP 引脚。 /CE 和 TD 是否会通过微控制器进行控制? 我们不建议将/CE 和 TD 引脚悬空以确保正常运行。  

    EP 引脚应连接至 GND。  

    对于 TS 引脚、我想问那里的电阻器(R29、R30、R31、R32、R34)是否有 NTC 电阻器。 是否将使用 TS 电池监控功能? 我还看到上拉至 VIN 的 R34电阻器标有 DNP。 由于 BQ24072T 是基于电压的 TS 监控、因此如果没有上拉电压、该器件将不会根据需要运行。

    除此之外、没有会阻止充电器运行的问题、但我确实看到电池上连接了3V3稳压器。 请注意、这可能会延长电池充电时间。 OUT 引脚似乎标有 NC 符号、OUT 引脚上是否会有负载?