This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:CTR 引脚的关断功能

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968072/bq2980-shutdown-function-of-ctr-pin

器件型号:BQ2980

您好!

我目前正在使用 BQ298010作为锂离子充电板的保护器。

除 CTR 引脚功能外、所有功能均按预期工作:我能够通过将 CTR 引脚拉至3.3V 来触发复位功能。 但我无法触发关断功能、因为系统会在 CTR 引脚上施加3.3V 电压超过5.4秒后自行复位、如数据表中所述。

我希望使用关断功能来节省电池电量。 然后、我想通过施加充电电压来再次唤醒器件、就像 BQ2980由于 UVP 而进入关断模式时那样。

我将连接充电电路的原理图。

此致

Björn Ellensohn

e2e.ti.com/.../SMS_2D00_Battery-Controller.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Björn、

    这应该如您所描述的那样工作-在 CTR 引脚上施加5.4秒的高逻辑电压应该将器件置于关断模式并且连接一个电荷应该使器件回到正常模式。 但是、您的原理图显示 PACK 引脚连接到 BATCON+而不是 PACK+? 它看起来也像是 PACK-和 BATCON-连接被反接。 有关典型原理图示例、请参阅数据表中的图9-6。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我对提供的原理图进行了错误的说明。 在我的例子中、BATCON 连接到电池端子。 我假设我以错误的方式连接了电路。 您能确认我的错误吗? 感谢你的帮助。

    此致

    Björn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Björn、

    是的、我认为这是问题所在。 由于 PACK 引脚未连接至 PACK+、因此它将无法检测充电器何时连接。 由于 BATT 和 PACK 相反、我认为电流将以相反的方向测量。

    此致、

    Matt