This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:新的路线图器件参考

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968445/lm5021-new-road-map-device-consult

器件型号:LM5021

大家好、

是否有任何反激式控制器可支持大于80%的占空比、集成输出电压保护? 谢谢。

B&R

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 LM5021和 UCC28C4x 系列器件可实现大于80%的占空比。  但是、它们没有 OVP 保护。

    UCC2870x/UCC2871x 器件具有在初级侧感测到的 OVP 保护、但这些器件的占空比被限制在大约小于57%。

    我不知道其他任何具有集成 OVP 的 HVC 反激式控制器。

    此致、